大型储能与微电网加速发展
台达携手台湾官田钢铁打造80MW储能项目

2026/10

文 | 能源基础设施事业群

大型储能与微电网加速发展 台达携手台湾官田钢铁打造80MW储能项目

随着可再生能源占比持续提升,以及AI与半导体等高耗能产业带动用电需求快速增长,电网稳定度与供电韧性已成为全球能源转型的重大课题。储能系统不仅逐渐成为电网调频的重要支柱,更结合太阳能、燃料电池与能源管理平台,构建出兼具能源自主与弹性调度能力的微电网架构。

在此趋势下,从电力交易市场到园区能源管理,企业对大型储能及微电网的需求正快速升温。台达与台湾官田钢铁携手合作,于台南麻豆工业区建置80MW/305MWh大型储能项目,正式并网参与台电电力交易平台,提供电能移转复合动态调节备用容量(E-dReg)服务,打造南台湾地区重要的电网级储能据点。


台达与台湾官田钢铁携手合作,于台南麻豆工业区建置80MW/305MWh大型储能项目
 

从钢铁产业跨足能源领域 打造电网韧性新典范

深耕钢铁产业超过半世纪的官田钢铁,近年积极布局能源事业,将产业经营经验延伸至能源基础设施领域。面对可再生能源快速增长带来的电网调度需求,以及能源转型的长期发展方向,官田钢铁期望通过大型储能投资,参与台湾地区电力市场发展,并落实企业可持续发展目标。然而,电网级储能项目不仅涉及庞大的系统集成工程,更须兼顾电池安全、系统可靠性、运转效率及后续运维能力。尤其当项目规模扩大至数十MW等级,设备选型、能源管理策略与实时监控能力,都将直接影响系统长期运营绩效。凭借在电力电子与能源基础设施领域积累的技术实力与大型项目经验,台达协助官田钢铁构建完整的储能解决方案,共同打造兼具安全性、可靠性与运营效益的大型储能项目。
 

建置大型储能系统 支援电力交易与电网稳定

该项目占地约11,570平方米,总建置容量达80MW/305MWh,具备超过30.5万度电储能能力,约可满足三万户家庭一天的用电需求。为满足电网调频与电力交易需求,台达整合液冷型3.4MW功率调节系统(PCS)、M系列电池储能系统以及DeltaGrid能源管理平台,构建完整的输电级储能架构。


项目配置共24台液冷式PCS以及240台M系列电池储能柜
 

其中,液冷散热设计能有效提升系统效率及电池运行稳定性,DeltaGrid能源管理系统则负责实时监控与调度,确保储能资源能依据电网需求快速响应,提供稳定的E-dReg调频备用服务。通过软硬件集成能力,项目不仅可支援台湾电力市场需求,更有助于提升南台湾的电网韧性与供电质量,成为能源转型过程中的重要基础设施。
 

24小时智慧监控 打造高安全性的储能运营模式

随着储能系统容量持续提升,安全与稳定已成为项目运营重要的关键指标之一。针对大型储能项目的管理需求,台达建立线上战情室机制,通过全天候24小时实时监控平台,持续掌握设备状态、系统效能与异常预警信息。从电池模块、功率调节设备到整体能源管理系统,均纳入统一监管架构,以高标准检视每一度电的调度与运行安全。通过预防性维护与远程管理能力,不仅提高系统可用率,也进一步强化长期运营可靠度,协助业主降低运维风险与管理成本。


台达为项目打造战情室,提供全天候24小时实时监控,持续掌握设备状态、系统效能与异常预警信息
 

从大型储能走向微电网 构建更具韧性的能源未来

大型储能只是能源转型的关键一环,随着企业对能源自主与供电可靠度要求提高,微电网正逐步成为未来能源系统的重大发展方向。台达近年来持续深化微电网解决方案,将储能系统进一步结合太阳能发电、燃料电池、固态变压器及能源管理平台,形成可自主调度的智慧能源架构。通过模块化设计与弹性扩充能力,能因应不同产业场景需求,协助企业提升能源利用效率及供电韧性。

在储能产品布局方面,台达已建立完整产品组合,包括适用于工商业场景的C系列、支持大型储能项目的M系列,以及电网级应用的U系列产品,协助全球客户因应不同规模的能源应用需求。此次官田钢铁80MW储能项目上线,不仅展现大型储能系统在支持电网稳定与能源交易上的价值,也进一步验证台达在能源基础设施及微电网领域的集成能力。随着可再生能源渗透率持续提高,兼具储能、智慧调度与能源管理能力的解决方案,将成为推动台湾迈向低碳、高韧性能源系统的关键力量。

SHARE

前期文章