2017
Apr.

32

達人物語

文: 泰達電子

KK Chong/ 泰達電子策略行銷主管
台達電子泰國分公司被我們的員工親切地暱稱為泰達電子(DET)。在1980年代末期,台達集團的創辦人鄭崇華先生憑藉自己的遠見,預見東南亞地區在未來數十年的繁榮。因此,他委請DET現任董事長James Ng先生的協助,James Ng先生原本以新加坡為據點,後來搬到泰國,並於1990年設立一家工廠。這家工廠原本只生產磁鐵和EMI濾波器,此後發展成為區域性的總部,負責印度、歐洲和東南亞許多地區的製造和對公司業務。現在泰達電子不僅僅是電源供應器和直流無刷風扇設計製造服務(DMS)的區域性產業領導者,同時在通訊電源、工業自動化、數據中心基礎設施和可再生能源解決方案方面,也成為一股不斷成長的區域動力。

DET的股票(代號:DELTA)多年來名列泰國證券交易所(SET)前50家表現優良的公司指標上,即泰國SET50綜合指數。DET也是泰國最大的電子製造商,擁有超過10,000名員工,包括120多名來自不同國家的員工,如中國、新加坡、台灣、馬來西亞、印度、斯洛伐克、德國和其他地區。泰國素有微笑王國之稱,人民擁有正面的態度,讓有幸體驗他們的熱情好客和友誼的人也受到鼓舞,因而聞名於世界。同樣地,在DET,所有的外國人與我們當地的同事和朋友們建立了堅定的情誼。我們一同發展出不屈不撓的公司文化,且持續秉持客戶至上的精神。

我何其幸運,自2004年從新加坡搬過來後,能夠成為這個團結家庭的一份子。從領導QA團隊並創立一條業務線,到我目前在策略行銷中擔任的角色,這些豐富的經驗是我當初料想不到的,並且會永遠珍惜。根據適性適任,以及透明的公司治理,正是DET的人才不會輕易出走的兩大主要原因,許多員工都已待在公司超過10年以上,包括我自己。


DET的策略行銷主管KK Chong先生與Tubby Bot保全機器人合照 – 這是DET的工業自動化團隊和著名的蒙庫國王科技大學之間的聯合教學專案

這個結合不同民族的大熔爐,使得DET能夠充分利用本地和外國人才的傑出技能,同時使每個人都朝著共同的目標前進,達到「環保、節能、愛地球」的品牌承諾。在公司經營使命的指導下,DET不斷健康地成長,幾十年來獲得許多肯定,例如:在2011年和2013年,DET獲頒令人夢寐以求的東盟商業創新獎。在2012年,DET獲得泰國最負殊榮的工業獎及2012年總理最佳工業獎。2016年,DET榮獲泰國工業部頒發的2016年CSR-DIW Continuous Award、2016年SET傑出CEO獎、2016年SET最佳企業績效獎,以及2016年泰國永續發展投資獎。


DET第五廠區可以欣賞日出


DET第五廠區內的美麗景觀


DET員工在公司的運動日合照

 Wilailak Fungthanakun/ DET公司秘書
大約20年前,也就是1997年7月我加入DET。一開始是擔任執行秘書,現在則是公司秘書,主要是負責董事會和公司層級的事務。在DET的生活既忙碌又充實。在台達的許多同事也成為了好朋友。不工作時,我喜歡為家人做飯,並希望我的手藝能勝過外面的垃圾食物。

我很幸運自從我開始工作,就有兩個像父親角色般的人擔任我的上司,他們是James Ng先生和Stronger Wang先生。雖然我的上司對他們的員工有很高的期望,他們總是會耐心地提供指導,幫助我們用正確的方式完成我們的工作。除了工作,我的上司對我像家人一樣。Stronger Wang先生經常關心我的家庭是否幸福美滿,James Ng先生在我們到澳洲度假期間,曾經招待我的家人。


DET公司秘書Wilailak Fungthanakun

我在台達學到的最大的經驗是,如果我想要做好工作,就要親力親為,並掌握第一手資訊。在 DET的二十年也使我意識到,改變才是唯一的不變。隨著時間的變化,業務模式和角色都會不斷改變。我期待在DET這個大家庭的新改變、新經驗和下一個里程碑。


DET的女力


參加婚禮時的全家福照


 Rupesh Tandon/ DET IPSBU研發總監
2017年2月23日,我才剛慶祝了我在DET服務的第16週年。我在DET的職業生涯開始於2001年,一開始是擔任印表機轉接器設計團隊的部門主管。隨後,我有機會與在特寧根的DES研發團隊合作,生產台達第一個用於通道分配的標準工業DIN導軌式電源供應器系列。


DET IPSBU研發總監Rupesh Tandon

我與我的家人從印度搬來泰國,我對於在DET工作感到非常舒適,因為它擁有國際性的環境和不同國籍的員工。此外,我必須與美國、中國、德國、印度等許多國家的客戶合作。學習適應不同的工作方式和文化,拓展了我的視野,更不用說有機會可以體驗這個美好的國家和人民。我的家人和我喜歡去泰國的純淨海灘和蒼翠繁茂的國家公園度假。

16年來管理許多不同文化背景的員工和客戶的經驗,啟發了我在生活上的許多看法,尤其是當一個好的聽眾並不簡單,這也代表同理心,並且盡最大的努力解決聽到的每個問題,又不偏離正確的軌道。我相信這個生活的啟發幫助我成為一位成功的IPSBU團隊成員,IPSBU團隊自2008年在DET成立,在五年內便盈虧平衡。我希望在未來幾年裡與DET創造更多這樣的成績。


與IPSBU團隊歡度新年派對


去泰國美麗的考艾國家公園的家庭遠足