2021
Oct.

59

可持续发展

积极投入再生电力应用发展
迈向RE100总目标

文: 永续发展办公室

2021年是台达成立50周年的关键年,延续业务营运与永续发展相结合的使命,台达在三月初正式对外宣布,加入全球再生能源倡议组识RE100,承诺台达全球所有据点,将于2030年达成100%使用再生电力及碳中和的总目标,成为台湾高科技制造业中,首家承诺于2030年达到RE100目标的企业。这不仅是台达积累50年投入环保节能的经验与努力,致敬地球环境的一份大礼,更积极接轨国际趋势,明确擘划台达的永续策略蓝图。

承诺RE100之后不到半年的时间,台达即传捷报,成功与台汽电绿能签订长期绿色购电协议(PPA),以7.2MW的风力发电装置量,每年转供台达1,900万度绿电。在经营团队领导,跨部门、跨区域项目团队的紧密合作下,台达一步一脚印向RE100目标迈出,是“台达起而行注1”的最佳写照。

品牌大厂积极参与RE100 再生电力应用成供应链评估重要指标
RE100是由气候组织(The Climate Group注2)与CDP所主导的全球再生能源倡议,加入倡议的企业必须公开承诺2050年前达成100%使用绿电的时程,并逐年检视。目前RE100的企业成员已超过300家,涵盖高科技、金融、食品饮料、服装流行等不同产业,当中不乏台达的重要国际品牌大客户。而标竿企业客户也开始要求供应链生产其产品必须使用100%的再生电力,所给的期限几乎都是迫在眉睫,供应链若没有提早准备,就只能措手不及甚至影响生意。

台达的许多事业单位早已体会这种如同兵临城下的压力,例如台达的网络巨擘客户和消费电子品牌大厂客户在2020年11月,不约而同对供应链的再生能源使用情形展开调查,后者更要求厂商承诺,2022年开始,全面使用再生电力生产其产品。

厂区自建太阳能为台达接轨国际永续倡议及因应RE100趋势的重要策略做法,图为台达郴州厂太阳能发电系统。

SBT减碳成功经验 为实现100%再生电力奠定重要基础
另一方面,台达2017年通过科学减碳目标(SBT)时,就订定以2014年为基准年,2025年达到碳密集度下降56.6%的目标,藉由持续落实自主节能减碳、太阳能自发自用以及购买绿电或再生能源凭证三大策略,到了2020年碳密集度已超前进度下降超过55%,而再生电力使用比例亦已达到全球据点用电约45.7%,主要生产厂区再生电力更占整体用电约55.1%。这些从执行SBT获取的经验,建立台达进一步迎向RE100新挑战的信心。

尽管藉由落实SBT超前布署台达的再生电力应用,然而以台达营运据点广布全球五大洲的规模,要超前业界在2030年前达到100%使用再生电力,仍然得克服重重难关。根据内部的盘点与研析,台达应纳入RE100的据点就涵盖超过30个国码、将近90个公司别,而各地再生电力的发展现况天差地别,实现RE100的困难也不尽相同,包括价格过高、政策复杂、缺乏天然资源、以及缺乏绿电购买途径等因素都是挑战。

台达积极落实SBT减碳,2020年碳密集度已超前进度下降超过55%,主要生产厂区再生电力已占整体用电约55.1%,建立进一步迎向RE100新挑战的信心。

因应现阶段各国发展再生能源不一致的困境,台达会视各区域绿电市场自由化程度以及政府相关法规,评估适合当地的再生能源发展策略与相应的解决方案。在主要生产据点包括中国大陆、台湾、泰国和印度等地,台达会以自主节能、并运用太阳能自发自用与自盖电厂等能力为主,再因应当地市场趋势搭配购电协议或再生电力凭证,致力达到RE100承诺目标。台达也开发各式再生能源应用解决方案,协助发电业者更有效率运用再生能源,例如储能系统可智能控制充放电时间点,即可协助客户提高用电与再生能源发电的匹配率,商机可期。

全员投入推动RE100 首宗长期绿色购电协议立下里程碑
2021年初,台达跨部门整合厂务、财务、采购、法务、资本以及企业永续发展办公室等相关单位,在总部成立台湾绿能工作小组,依据各自权责,进入绿电交易市场,与绿电业者洽谈,以加速完成购售电合约的签署,并将协议模式与经验复制到全球各地区。

台达台湾绿能小组成员前往风力发电案场进行发电状况的勘查与评估

绿能小组成立之后,率先从台湾挑选环境冲击较低的永续发电案场,上山下海进行现场勘察与评估,以签订长期PPA合约为主要目标。经过日以继夜的努力,克服了台湾绿电供不应求的困难,在八月与事业伙伴台汽电集团注3旗下的台汽电绿能签订台达的第一个长期绿色购电协议,由台汽电绿能以总装置容量7.2MW的陆域风力发电机组,每年转供台达使用约1,900万度绿电,预计累积可为地球减碳超过19.3万吨;绿能小组也持续和多家绿电业者洽谈,以风、光、水各式能源的组合加速达成目标。 

台达也进一步成立跨区域的RE100委员会及工作小组,由企业永续发展办公室担任秘书处统筹,总部和各区域营运主管组成区域工作小组,负责促进与实现所有当地台达据点的再生电力目标。由于各区域再生能源发展状况不一,发展成熟的区域订定达成RE100目标的时间会更早,例如台湾地区,经营团队即指示须在2025年达到100%使用再生电力。各区域营运主管亦定期向台达经营团队及永续委员会回报当地RE100推动进度,期许藉由全员投入RE100,发挥聚沙成塔的效益,让真正高效、洁净的再生能源成为各区域营运永续发展的动力。

*1 《台达起而行》为台达50周年特展开场影片,叙述面对气候变迁,创办人郑崇华先生与台达一路走来,以创新科技即基金会的力量,致力追求节能减碳及永续希望的故事。
*2 气候组织(The Climate Group)是总部位于伦敦的非营利组织,致力于推动重要的环境倡议。2014年以来,先后推出RE100、EV100、EP100等三项重要环境倡议。台达目前为RE100及EV100会员企业。
*3 台汽电集团是台湾第一家同时具备再生能源投资开发、工程承揽、运转维护及绿电销售全方位服务的电力事业集团,是台达长期的合作伙伴,近期亦在台电最大150MW台南盐田光电场等再生能源案场的建置采用台达集中式三相太阳能变流器,以稳定太阳能发电输出。