2020
Feb.

49

品牌圈

品牌圈

台達DIAStudio智慧機台建置軟體亮相2019德國紐倫堡國際工業自動化展

文: 台達EMEA

台達於2019德國紐倫堡國際工業自動化展(SPS)上發表新的DIAStudio智慧機台套裝軟體,以及多款高階自動化產品。DIAStudio智慧機台套裝軟體提供多合一平台,協助客戶選擇模式、編程(IEC61131-3標準),以及設置可程式控制器(PLC)、人機介面(HMI)、驅動器等,實現高效、省時的機械系統開發。除了這款新軟體外,台達亦展出最新工業電源供應器和自動化產品,包括新型機器視覺系統DMV3000G系列,可支援兩台GigE介面的相機,以進行精確的產品顏色、外形、位置檢測、品質保證,以及應用在智慧設備和生產線的其他關鍵作業。 

機電事業群EMEA區業務與產品總監Patrik Hug表示:「今年的SPS令人驚豔,因為我們發表一款新的套裝軟體,可為全球客戶節省大量的自動化設備系統建置時間。DIAStudio軟體的優點在於,工程師動動指尖便可查詢台達產品的詳細技術資訊,使他們能夠在工程中無縫使用。客戶可以一鍵點選所需的台達產品及其參數,然後將所有數據發送到CAD軟體。我們亦展示最新的機器視覺產品,可與機器人搭配應用在生產線上。」


台達同仁於SPS展位合影