2017
Aug.

34

品牌圈

品牌圈

關鍵基礎架構事業部 俄羅斯成功案例

文: 台達EMEA

台達宣布成功完成在MEGA購物中心以及葉卡捷琳堡伊賽特大廈(Iset Tower)安裝不斷電系統(UPS)的專案。這兩項專案都是由台達經銷商Spectrum RS以及合作夥伴共同進行。

MEGA購物中心專案的主要目標在於確保消防系統不間斷運行。這對於設計容納大量客人的大型設施而言是一項關鍵的系統。因此,本專案安裝五組容量為120kVA的Modulon NH Plus系列UPS,為系統提供不斷電能力。模組化設計代表維護簡便和擴充容易。NH Plus UPS的其他特點包括熱交換模組化結構,無需切斷電源即可更換電源模組,並於模組和系統層級提供備援能力,另外更內建維護和靜止型旁路開關。本款UPS能夠在電池模式下運作一小時,足以供商場的客人和員工緊急撤離。

除此之外,本專案還針對購物中心的電動步道提供不中斷電源。為此,公司安裝了六組容量30至40kVA的三相Ultron HPH系列UPS。以上二次轉換在UPS具備低諧波失真因數和高效率,在AC-AC轉換模式可達96%,在經濟模式可達99%。系統運用N + X備援提高系統的可靠性,而廣泛的輸入電壓範圍使UPS能夠在嚴苛的電力環境中運作,並延長電池壽命。安裝本系統後,電動步道的備用運行時間達到20分鐘。即使購物中心供電中斷,MEGA的客人也可以繼續使用電動步道。


俄羅斯MEGA購物中心選用台達UPS,以確保消防系統運行連續不中斷

 而伊賽特大廈專案的主要目標是確保「智能建築」安全系統的不間斷供電。為此,Spectrum RS的專家選擇了六組台達製造的三相Modulon NH Plus UPS設備,運行功率為120kVA。這些UPS的模組化架構確保維護容易及可擴充性高。N + X平行備援配置提升設備的可靠性及通用性。Modulon NH Plus的另一個特點在於恢復時間最短。客戶未來計畫將系統擴充400%。

Spectrum RS銷售部主管Pavel Nagayev表示:「為了達成替這麼大型的設施提供不間斷電源的目標,我們感到身負重任。我們意識到安全系統的正確可靠的運作關乎居民的生命和健康,而「智能建築」系統的效率水準將決定人們的舒適度。為了達到我們的目標,我們選擇台達具有極高安全性的NH Plus UPS。此外,該公司還生產優質的解決方案,並提供最佳的品質價格比。另一個重要方面是公司在專案實作的各個階段為客戶提供高品質的維護服務。此外,藉由台達在莫斯科的培訓中心,以及各地區的外部研討會上定期為其合作夥伴和客戶安排的培訓中所收到的資訊,使我們能夠在實行這項解決方案達到最高的效率。」


台達UPS系統能夠為俄羅斯葉卡捷琳堡的智能建築「伊賽特大廈」安全系統提供不間斷的電力供應