2019
Apr.

44

达人物语

文: 楼宇自动化事业群

利用IP存取与物联网整合已成为实现智慧建筑的必要条件。在硬件上,大多数的使用者通常至少需要两个以上不同的控制器设备,才能满足他们管理和控制单元(Unitary)和终端(Terminal)设备的需求。这对使用者来说,是不小的投资成本,如何降低投资成本,是使用者亟需解决的困难。

LOYTEC的新产品LIOB-585 I/O控制器展现了在楼宇自动化的创新优势,可以极大化不同系统整合的协同效益,并创造潜在的节能与运营效率。LIOB-585是结合IP架构与楼宇管理的多任务控制器,支持多通讯协议,可无缝整合有线或无线的楼控系统,大幅减少系统架构中控制层与管理层的设备需求。

此外,外型精巧的LIOB-585不仅应用于空调设备,还可允许各种照明控制,与结合门禁控制硬设备的客制化应用。经由物联网接口可连接到企业系统进行排程、能源使用与管理、气象服务或其他如投影机和影音系统等物联网设备,不需要额外设备,就可直接利用IP网络进而连动房间或区域的控制系统。

LIOB-585 I/O控制器的强大功能获得美国2018 Control Trends年度楼宇自动化厂房/设备控制器大奖的肯定。各界也一致期许此产品将继LOYTEC触控屏幕L-VIS于北美销售长红后,再创佳绩。
 

LIOB-585支持多通讯协议,多任务合一,减少建置成本