2019
Apr.

44

台达绿生活

文: 王薏婷/台达研究院软件设计资深工程师

2013年齐柏林导演”看见台湾”电影的上映,那时候对于一段旁白印象很深刻,大意是说我们的大地就像母亲一样,给我们无限的包容,任我们开发,却无法发出任何痛苦的声音。自己本身也很喜欢去大自然踏青,到户外活动,总是能在大自然中彻底地的放松、疗愈自己,所以开始仔细的思考,自己从大地妈妈身上拿了那么多,是不是能做些什么,改变些什么,实际地去做,来回馈这个总是包容我们的大地妈妈,而不是无止尽的在消耗着她。而最简单的,也最有效的,就是从生活中的垃圾减塑做起,所以有时候自己都开玩笑称自己是大地妈妈的孝女(笑)。


平常出门的时候,我都会带一个带折迭的环保杯跟环保吸管,减少一次性纸杯的使用。一开始的时候,我都是使用梅森罐搭配有洞孔的盖子就变成了一般的饮料杯了,还可以插吸管,但梅森罐比较不好携带,所以一般我都放在办公室,就近在附近买咖啡使用。出门在外,最常使用容量800毫升的硅胶折迭环保杯,还可以装手摇饮料,可以折迭的功能让我更可以随时随地带在身边,以备不时之需,而且他的容量也很大,有时甚至我会拿来买汤。


梅森罐搭配有孔洞的盖子(左)、硅胶折迭环保杯(中、右)

购买环保杯时候一定要检视自己平时喝饮料跟携带的习惯,不管是材质或是容量都要注意,否则买到不合用的环保杯,很容易弃用造成浪费,也很难养成自带环保杯的习惯。如果平时不习惯喝饮料只喝水的话,使用保温瓶是个不错的选择。塑料杯虽然又轻又便宜,但因我有喝咖啡的习惯,塑料杯很容易沾染咖啡的味道,若再拿来装水,味道会与饮用水混合,使用起来的体验不好,很容易不想用而造成浪费。而玻璃杯,就如上文中有提到的较重较不好携带,但清洗起来较为容易。目前最常见的硅胶折迭,则是方便携带,但使用完后也要立即清洗,否则也容易沾染味道。顺道一提,有些咖啡店跟早餐店,即便选择内用,还是会给你使用外带的杯子,这时候,若是主动告诉店家自己要使用内用杯,就能减少垃圾,为大地妈妈尽一份孝心。

自己大部分外食居多,开始不塑生活的时候,常使用的是玻璃餐盒,但也是有不好携带的缺点。之后有了食物袋,在路边小吃很丰富的台湾,我觉得是最方便的。其实一直都不觉得需要刻意买额外的容器来不塑,之后发现如果只是在家附近买东西的话,家中现有的铁锅,可以直接提着去附近买外食,例如:咸酥鸡、卤味,也是很方便。
 

用自己的餐盒去外带便当,看起来就是特别好吃


利用食物袋购买美味的可丽饼、甜甜圈、葱油饼

如果自己下厨的话,到传统市场买菜的话,也比去一般超市较容易减少塑料袋的使用,例如可以自备盒子跟塑料袋购买散装的蔬菜、肉类跟蛋,回到家时也可以直接放置冰箱中,非常方便。
  


购买散蛋、蔬菜、肉类

为了减少家中的瓶瓶罐罐,洗发精、沐浴乳、洗碗精都取代为洗发饼、香皂、家事皂,不仅成分天然,也能减少瓶罐的消耗,避免塑料柔珠污染海洋生态。我较常买的手工皂卖家,甚至使用叶子包装,非常的环保,洗净身体,却不污染大地。另外,生活方面,牙刷可以使用竹牙刷代替,竹制的牙刷可以自然分解于大地中;棉花棒的轴,可以选择纸轴或竹轴的,都可以减低对环境的负担,不要小看牙刷与棉花棒,牙刷与棉花棒的棒柄都是海洋垃圾的前几名,也会伤害海洋生物。


用宝特瓶底部肥皂盘,可以避免肥皂泡太多水软烂(左);不要的网袋也可以用来包肥皂,避免肥皂软烂(右)


马毛竹牙刷,整只都能自然分解

另外,自己很喜欢户外运动,参加马拉松时,会带折迭水杯放在腰间带,可以在补给站装水喝,就不用在每个补给站拿纸杯增加垃圾 ;到海边玩时,我会擦椰子油或是芦荟霜取代防晒乳,避免防晒乳造成对海洋的伤害;在长程的自行车活动时,我也会配一个水壶是玻璃的水瓶,因为一般便利商店只能装到滚烫热水(泡面用的),放在玻璃容器里,骑乘过程中就会慢慢冷却,再装到自行车用的塑料水壶中,如此就不需要再购买买瓶装水,能够降低瓶装水的购买和宝特瓶垃圾。
 

马拉松自带折迭小杯
 

自行车旅行时,随车配戴一个玻璃水壶

其实,真的很难做得到百分之百杜绝塑料的使用、不制造垃圾。但是如果大家可以很简单的从生活小地方一点一滴的减少,一点一滴累积,就可以让环境有喘息的空间。垃圾的旅程,我们无法预测垃圾会到哪里,是否真的有被处理了,回收了也不知道是不是真的能够再次被利用,唯有降低垃圾的产生,还有选择对环境伤害较低的物品使用,才是最有效的方式。我想,留给下一代一个干净美丽的大地,也是最爱他们的表现。