2019
Apr.

44

品牌圈

品牌圈

台达UPS和DCIM解决方案为Bytesnet提供全新的绿色机房和数据实验室

文: 台达EMEA


台达UPS和DCIM解决方案为Bytesnet提供全新的绿色机房和数据实验室

作为全球散热及电源管理解决方案的领导厂商,台达宣布其DPH500模块化UPS(不断电系统)和InfraSuite Manager数据中心信息管理系统,目前已在荷兰Bytesnet公司位于Zernike Campus Groningen的崭新数据中心d'Root正式运作。Bytesnet公司是一家区域性主机代管和网络服务供货商,分别在鹿特丹及格罗宁根拥有两座主要数据中心。占地
6,500m2的d'Root数据中心除2,500m2的资料楼层外,还设有一座资料实验室,用于研究与教育。就该栋楼高3层以上的设施而言,可靠性是选择电源基础设施时极其重要的因素。

d'Root数据中心的核心是一组6百万瓦的电力系统,Bytesnet为其新建数据中心选择的台达DPH500三相模块化不断电系统,是该设施达到环境足迹最小化的关键之一。凭借其极高的功率密度,台达DPH500不断电系统的使用空间仅为其他同业解决方案的50%。除此之外,台达不断电系统以96.5%的AC-AC效率领先业界,从而大幅降低Bytesnet的能耗、二氧化碳排放及成本。

Bytesnet执行长Peter de Jong说道:”我们肯定正为21世纪的经济奠定基础,也在台达找到了始终与我们同在的宝贵合作伙伴。”另外,位于格罗宁根的新建设施除配备先进的电源设备外,更在许多方面拥有创举。Bytesnet与当地大学、区域ICT供货商以及荷兰电波天文研究所(Astron)在本项目中携手合作。学生、科学家、专业人员、Bytesnet的员工与客户们在d'Root数据实验室中,致力开发未来的数据技术。