2019
Apr.

44

品牌圈

品牌圈

台达和Viviteke共同于ISE 2019 展出显示解决方案

文: 台达EMEA

令人惊叹的开放式新展台设计,首次展示令人兴奋的新产品,以及在展会的第一天即赢得产业认可奖的激动,这些都是Vivitek和台达在ISE 2019欧洲系统整合展会上的亮点。台达显示解决方案和Vivitek品牌共同在展台上以”共同欢庆”为主题,联合展示双方在ISE 2019展会上的精彩表现。

在所展示的产品中,包括使用单芯片DLP技术突破亮度级别的新型雷射投影机。该机种提供在过去只有使用传统3芯片技术才能实现的亮度效能,使得参访者对其效能感到惊叹不已。Vivitek的新旗舰投影机DU9821Z采用雷射荧光显示技术,具备耐用性和色彩准确性。该投影机还配有可选购之各式镜头,可为任何新的或现有环境提供安装灵活性。

此外,Vivitek还展示了其全系列的无线协作系统NovoConnect解决方案,并首次在ISE 2019上全新推出业界领先之一体化无线协作雷射投影机新产品,以及NovoDisplay系列,该系列预展了用于在非触控屏幕中提供标识和协作功能。Vivitek还藉此机会展示了NovoTouch的崭新LiveScreen功能,这是最近增设的功能,可以连接多达五个在不同房间内的屏幕。NovoConnect系列产品在产业中处于领先地位,可提供独立和嵌入式解决方案,提高便利性并简化在新会议室或现有会议室的连接。


台达和Viviteke共同于ISE 2019 展出显示解决方案